This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:运行闪存时、内存调试器不可用

Guru**** 2521060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107183/ucd3138a64-memory-debugger-not-available-when-running-flash

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件:UCD3138

我在使用 UCD3138 GUI 时遇到问题。

下载 Lab1代码并确保程序正在运行("device ID"查找器件)后、"Debug"选项卡("Memory Debugger "等)上的所有工具均呈灰色显示。

为什么会发生这种情况。

-Craig Goldman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、当您单击主菜单中的器件 ID 并发现有效的器件 ID 时、可以访问调试功能。   

    您是否拥有最新版本的器件 GUI?  也许一个很老的人不会处理 A64、或者也许你有设计师而不是工作室?   

    最新版本可从此处获取:   

    www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Fusion Digital Power Designer 7.7.1版;我大约在2-3周前下载了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要切换到 Studio。  这两个应用程序在一段时间前已发生中断、因此 UCD 更新到设计器的过程在该时间停止。  它仅适用于不同的零件集。