This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78L:温度范围

Guru**** 2383660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106363/ua78l-temperature-range

器件型号:UA78L

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 UA78L08ACPK 而不是 NJM78L08UA-TE1。

但温度范围不同。 (UA78L08ACPK:0℃~、 NJM78L08UA-TE1:-40℃~)

 如果 在0℃以下使用 UA78L08ACPK、会有什么问题?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San、

    该器件仅在低至0C 的温度下工作、因此问题在于在低于0C 的温度下工作时可能会出现数据表无法预测的不良行为。  

    它们运行器件的预期温度低于0C 多远? 如果温度仅低于0°C、则问题可能很小、但如果他们希望在低至-40°C 的温度下工作、则强烈不建议这样做。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    客户系统的保修和操作保证为-20℃~和0℃~。  ℃~ UA78L08ACPK 在-20 μ s 时未损坏。 没关系。

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San、  

    -20℃与 0℃相比差异较大、因此-20仍然存在风险、因为器件在较低温度下的运行方式未确定。  

    最棒的  

    Edgar Acosta