请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410R050 您好!
当我使用 TI LMG3410R050 GaN 时、有一些问题、希望您能回答。
我想 确认 IC、因此我使用双脉冲测试来测量它。 为了避免损坏第三象限中的上部器件、因此我使用 SiC 二极管。
然后、我为欠器件提供两个脉冲信号。 I 测试条件
应观察400V 时的 GaN 瞬态行为。 当输入电压小于200V 时、波形 正常。
我要问的问题如下:
GaN 导通时、输入 会下降(Vin 越大、下降越明显)。 但当 Vin 为0时、输入信号正常。
当输入电压为210V 时、欠压器件(GaN) VDS 在开启期间关闭。
我测量所有可能导致故障的信号。
当故障信号激活时、有关 UVLO 的信号不会异常。