This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:LMG3410R050异常动作

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105256/lmg3410r050-lmg3410r050-abnormal-action

器件型号:LMG3410R050

您好!

当我使用 TI LMG3410R050 GaN 时、有一些问题、希望您能回答。

我想 确认 IC、因此我使用双脉冲测试来测量它。  为了避免损坏第三象限中的上部器件、因此我使用 SiC 二极管。

然后、我为欠器件提供两个脉冲信号。 I 测试条件  

应观察400V 时的 GaN 瞬态行为。 当输入电压小于200V 时、波形 正常。

我要问的问题如下:
GaN 导通时、输入 会下降(Vin 越大、下降越明显)。 但当 Vin 为0时、输入信号正常。

当输入电压为210V 时、欠压器件(GaN) VDS 在开启期间关闭。

 我测量所有可能导致故障的信号。  
当故障信号激活时、有关 UVLO 的信号不会异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi-Han、

    感谢您的提问。 我们目前正在美国度假、明天将为您提供回复。

    谢谢、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi-Han、

    您可以尝试使用较大的 Rdrv 来降低开关速度吗? 这可能会减少谐振。

    谢谢、

    不是