This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:最大 Vsense

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22675, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099835/tps5430-max-vsense

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件:LM22675

各位专家:

我需要您对此查询的建议。

客户正在其系统中使用器件型号 LM22675MRX-ADJ/NOPB、但希望添加器件型号 TPS5430MDDAREP。 比较他们发现的反馈变化(Vsense 电压)数据表 在这两个器件中、原理图的输出电压为0f 3.3V R 上拉电阻为1.58k、R 下拉电阻为1k、反馈电压为1.279V、但对于器件型号 TPS5430MDDAREP、最大 Vsense 电压为1.239、可承受1.279V 的 Vsense 电压并提供输出 电压呢?

他们还想知道、当 r 上拉为1.58k、下拉为1k 时、Vsense 为1.279时是否会产生3.3的 Vout。

如果 TPS5430MDDAREP 无法获得所需结果、您可以建议替代 LM22675MR-ADJ/NOPB 的合适器件吗?

感谢您的支持

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

     LM22675上 FB 引脚的内部基准电压为1.285V、  TPS5430上 VSENSE 引脚的内部基准电压为1.221V。 如果您使用完全相同的电阻分压 器网络、则器件将输出不同的电压。

    客户是否可以使用2 个具有 2个不同 BOM 的不同电阻分压器网络?  

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持。

    根据客户的说法 、由于 LM22675目前没有库存、而且交货周期很长、他们计划将 TPS5430添加到同一电路中、以便在不中断的情况下继续生产、因此无法使用2个不同的电阻分压器网络。

    您能建议解决问题吗? 请参考下面的原理图:

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    如果 不交换电阻分压器网络、我不建议客户不间断地继续生产。 解决方法是简单地更改电阻器。 目前还无法找到具有相同基准电压的引脚对引脚器件、甚至无法保证存在基准电压。 如果它们使用相同的精确网络、则器件将输出~1.99V、并且它们的器件很可能不会按预期工作。

    TPS5430公式(R1为 Rtop、R2为 Rbot):

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    很抱歉耽误你的回答。 是的、此问题已解决。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    一切都很好。

    祝您度过美好的一天!

    谢谢、

    Andrew