This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13620:TLVM136x0和 TPSM6360x 之间的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620, TLVM13640, TPSM63602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107026/tlvm13620-differences-between-tlvm136x0-and-tpsm6360x

器件型号:TLVM13620
主题中讨论的其他器件: TLVM13640TPSM63602

您好的支持团队、

TLVM136x0是否是 TPSM6360x 的低成本版本?
以下是这些差异吗?

TPSM6360x TPSM6360xS TPSM6360xE TLVM136x0
Vout 范围 1至16V 1至16V 1至16V 1至6V
外部时钟同步 是的 是的 是的
可调节开关节点压摆率(RBOOT 和 CBOOT) 是的 是的 是的

否(TLVM13620/30)

是 (TLVM13640/60)

扩频 是的 是的
工作温度范围 是的

如果还有其他差异、请告诉我。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice。

    TLVM13620是 TPSM63602的简化功能集选项。

    以下是差异