This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI DCDC 电源模块、用于替代 MPS MPM3550E

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107111/ti-dcdc-power-module-to-replace-mps-mpm3550e

主题中讨论的其他器件:TPSM63606

尊敬的女士/先生:

我正在寻找适用于 MPS MPM3550E 的 TI DCDC 电源模块的替代解决方案(Vin_max=24V、Vin_min=9V、Iout_max=5A、Vout=5V)。

https://www.monolithicpower.com/en/mpm3550e.html

可以帮我推荐 TI 的电源模块解决方案吗? 谢谢你

PS:最好具有 P2P、引脚不兼容对我们来说很好。

谢谢、

Hugo

黄国昌博士

+886937124551

hugo.huang@qbictechnology.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    TPSM63606可能是一个不错的选择。