This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:对于 LLC、UCC25600的直流总线输入800V 有任何问题。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107112/ucc25600-any-problem-with-ucc25600-with-dc-bus-input-800v-for-llc

器件型号:UCC25600

我能否将此 IC 用于直流总线电压为800V 的应用、因为数据表中没有提到限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh、

    为了驱动高压 FET、您可以将此 IC 与800V 直流总线输入和适当的外部栅极驱动电路配合使用。

    此致

    曼尼甘塔 P