This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80使用 GPIO 实现报警中断功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103950/bq40z80-bq40z80-use-gpio-for-alarm-interrupt-function

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

客户设计的7S 采用 BQ40Z80时、希望使用 GPIO 引脚实现报警中断功能。

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../LY_2D00_BP179_2D00_A0_9F530674FE562800_1_2900_.pdf

当电池触发过压、过流和过热保护时)、GPIO 引脚向系统输出高电压。  

(COV CUV OCC OCD OTC OTD UTC UTD)触发其中一个标志位。 IC 的第20个引脚是否主动触发中断信号?

如果可以、如何在软件中设置相应的参数? 是否有任何相关信息?

正在等待您的回复。

谢谢

星号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果这是一种新设计、此监测计不再支持7S 系统、则已降至6S。

    TRM 中介绍了所有设置 GPIO 中断的指令。

    检查:2.7 RLX (引脚20、21、22)多功能  

    • 本节介绍了将 引脚配置为 GPIO 时要设置的位。

    请查看:13.2 GPIO 中断

    • 本节介绍了如何将中断映射到 GPIO。

    如果您对设置有具体问题、我们可以提供帮助。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt

     我们的设计是旧设计,现在我们无法更改设计。

    1.能否告诉我 BQ40Z80是否更改为6S 版本,但我们仍然需要购买7S 版本,以及如何才能计算哪个版本是7S?

    (COV CUV OCC OCD OTC OTD UTC UTD)触发其中一个标志位。 IC 的第20个引脚是否主动触发中断信号? 您能帮助给出直接的回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    固件仅支持6s、尚未更新、因此仍可使用之前使用的所有工具。

    监测计可配置为在多个引脚上中断、对于引脚20、您可以配置所需的中断类型(高 Z、低、高)。

    此致、

    Wyatt Keller