This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:数字 IO

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107129/ucc27710-digtial-io

器件型号:UCC27710

您好!

我必须设计一个24V 数字输出、该输出必须由 uC 配置为高侧24V 开关或低侧24V 开关。 因此、问题是、是否可以使用半桥进行设计。 当配置为低侧开关时、只应打开/关闭低侧 FET。 我认为这应该是没有问题的。 当它被配置为高侧24V 输出时、高侧开关只应被打开和关闭。 我认为这可能会引发问题。

如果半桥不是合适的器件、请告知我您的产品系列中的其他产品。

我希望我能够以一种可以理解的方式描述它。

感谢您的支持

谢谢 Michael