This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:TPS70618DRVR

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706, TPS782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106184/tps706-tps70618drvr

器件型号:TPS706
主题中讨论的其他器件: TPS782

TPS70618DRVR 由3.3V 稳压器(LDO)供电、输出连接到 VOC (易失性有机化合物) 传感器 IC、在1.68V 的最小电压和1.8V 的标称电压下工作。 TPS70618DRVR 的 ENABLE 引脚连接到微控制器的输出引脚(由3.3V 供电)。但如果我们观察 LDO 输出电压和使能引脚、我们会发现这一点 是使能信号和1.8V 输出中的一些毛刺脉冲(请参阅下图)。我们面临的问题是无法读取由1.8V 供电的 VOC 数据。  TPS70618DRVR 器件存在此问题、但 TPS78218DRVT 可以正常工作。

 CH1-1.8V 输出 CH2:-使能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、  

    所有4个图像是否都是相同的场景? 此外、是否可以共享电路原理图、包括 TPS706的供电方式? 最后、没有微控制器、是否有办法向 Ven 施加电压?

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    1. 是的,所有4个图像都是相同的方案。
    2. 电路参考如下所示。 使用的 LDO 是 TPS70618DRVR、1.8V_LDO_OFF 是微控制器的输出引脚。 VDD 为 VOC 传感器提供1.8V 电压。

     

     

     

    是的、将电压施加到 Ven 引脚上没有观察到毛刺脉冲、但当我们将其连接到微控制器时、会显示压降的原因是什么。

     

     

    谢谢、

    Sumeet P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    您能不能对此进行更新 。。是否提供了足够的信息或您是否需要有关此信息的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summeet、  

    我很抱歉、我的回复延迟了。  

    感谢您分享此信息。  

    MCU 是否通过与 TPS706相同的电源轨供电?  

    是否有办法在没有 LDO 的情况下测试来自 MCU 的3.3V 电压? 在 Vin 和 Ven 之间有一个内部上拉电阻器、因此、EN 可以保持悬空、并且仍然启用器件:  

    我怀疑它可能是 EN 引脚所需的电流和/或 MCU 与 LDO 的交互:

     

    对于 TPS782、IEn 更低、并且没有相同的 EN 内部电路、因此不存在干扰。  

    最棒的  

    Edgar Acosta