This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55383:电源 DSP&FPGA

Guru**** 2826805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55383, TPS54383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106473/tps55383-supply-dsp-fpga

器件型号:TPS55383
主题中讨论的其他器件: TPS54383

您好、Lucia、

你过得怎么样? 但愿你感觉很好。

 您帮助我了解了 TPS55383、如何使用它。

在我们的对话中、您告诉我有更多选择。

您可以帮助我查找适合电源 DSP 和 FPGA 的组件。

直流/直流具有内线圈或尽可能减少环境组件的优势。

谢谢你。

BR、

Dror

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    很高兴再次与您见面。

    1.您的要求是否与以前相同? 一个电源轨的输入电压为24V 至12V 输出电压/2A、另一个电源轨的输入电压为12V 至5V 输出电压/2A?

    2.您最关心的是外部组件? 双降压(多通道)解决方案是必备要求还是具有两个降压转换器的单通道解决方案也可以很好地满足? 您是否更喜欢集成电感器的模块解决方案? 您是否要强调任何其他要求? 请告诉我上述关键要求、以便我推荐解决方案吗?

    此外、还需要向您了解 TPS55383的状态。 这进展如何? 是否存在任何问题或是否可以正常工作? 请告诉我们、我们是否可以从我们的角度提供帮助?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    很抱歉我在假期中耽误了时间。

    电压要求为:1.9V/1A、3.3V/3A

    2.我 不喜欢双路降压或使用两个单通道。我希望尽可能减少组件数量和 复杂性。

    、我完成了电路图、处于电路的编辑模式。

    非常感谢您的帮助!!

    BR、

    Dror

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    不用担心。 仍然需要与您再次确认输入电压、输出电压、两个降压的输出电流要求。 我想从我们之前的讨论中可以发现、其中一个降压转换器的输入电压为24V 至12V/2A、另一个降压转换器的输入电压为12V 至5V/2A。 如果此时应用发生了变化、输出要求发生了变化:1.9V/1A 和3.3V/3A、您能告诉我们这2个降压转换器的输入电压要求(范围)吗? 它们都是12V、还是一个是24V、另一个是12V?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    很抱歉、我忘记编写输入。

    输入为5V、无电流限制

    BR、

    Dror

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    如果我理解正确、该应用程序与我们之前讨论过的应用程序(TPS55383)不同? 在这里、您需要 Buck1:VIN=5V、Vout=1.9V/1A;Buck2:VIN=5V、Vout=3.3V/3A。 您能告诉我输入范围吗? 最小值和最大值?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我的应用与 TPS55383有很大不同。

    输入范围为4.5V-5.5V

    BR、

    Dror

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    在另一个问题中、您可以告诉我仿真有什么问题?

    (随附 Tina 仿真的照片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    明白了! 我将分配给这个主题给合适的团队。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    请向我发送您的 TINA 仿真文件吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    仿真文件已附加。

    感谢你的帮助!

    BR、

    Dror

    e2e.ti.com/.../tps55383-_2D00_-3.3V_2D00_3A_5F00_1.9_2D00_2A.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    请参阅附件中更新的仿真文件。 此仿真文件现在可以正常工作。 e2e.ti.com/.../4617.tps55383-_2D00_-3.3V_2D00_3A_5F00_1.9_2D00_2A.TSCThe仿真结果如下所示:

    我重新连接一些以前连接不好的电路节点。

    请告诉我是否还有其他问题! 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:

    另外、建议创建一个新主题、讨论 DSP&FPGA 5V 输入电压解决方案、因为该主题我们可以继续讨论 TPS54383 TINA 仿真问题。  如果您开始新的线程、将有专家为您提供有关5V 输入解决方案的指导。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    非常感谢您的帮助。

    我将再次打开一个新主题、非常感谢您。

    BR、

    Dror