This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022振荡

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103775/lm5022-lm5022-oscillates

器件型号:LM5022

我在升压电源中使用 LM5022我正在设计中、我已将该器件配置为在3安培时提供48V 电压。  我已经为输入和输出添加了一些 EMI 滤波。  我的问题是、我无法使其稳定、即使在空载甚至小负载下、它也能保持稳定。  我曾多次尝试更改我的薪酬、但没有成功。  我希望获得一些支持、以了解我在设计或布局中所做的错误。  

我将附上我的原理图以及我在栅极驱动器上看到的示波器截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    您能否更详细地说明您说"振荡"时的确切含义?

    您是否在谈论示波器的屏幕截图?

    您使用万用表测量哪个输出电压?  这是正确和稳定的吗?

    (缓慢)增大负载时会发生什么情况?

    如果转换器设计为3A、则它肯定会在无负载或轻负载的情况下执行一些重脉冲跳跃。

    在此模式下、脉冲之间的距离将不相等、因此您将在示波器上看到该抖动。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    在过去两周里、我没有听到您的声音、因此我将关闭这条线程。

    如果还有其他问题、您 可以重新打开它、或者只需在 cc 中启动一个新的问题、因为这个 问题已被锁定。

    此致、

    哈里