This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:BQ25171EVM 快速入门指南推荐电路

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102352/bq25171evm-bq25171evm-quick-start-guide-recommended-circuits

器件型号:BQ25171EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25171-Q1

参考 BQ25171-Q1快速入门指南第3页的4 200 mA 时间充电3S 镍氢电池设计验证了我的电路测试。
但是、将显示以下波形、并且验证已停止。

波形为 CH1的 STAT1、CH2的 STAT2、CH3的 TS 和 CH4的 IOUT。
我认为它对应于数据表第28页上的 TS 更改响应。
这是因为 TS 设置为0V 吗?
在这种情况下、我将使用快速入门指南作为示例。
我以《快速入门指南10kΩ》为例、更改 Δ Σ 下拉电阻是否正确?
开发板上的电阻值显示了 JP6开路和 JP6 2-3引脚短接时的450Ω Ω。
请告诉我、这些初始值在购买开发板后是否也正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 电阻应为10k、这应在 TS 引脚上生成380mV 的电压。   TS 引脚的正常工作范围为188mV 至1.04V。

    对于安全运行条件、JP6的固定位置为10k。

    它看起来像是 STAT1 / STAT2指示正常充电(高/低)、然后转换到可恢复故障(低/高)。

    需要检查的几件事:

    1) 仔细检查 ISET=1.5k、VSET=18k、CHM_TMR=11k

    2) 什么是输入电压?

    3) 什么是输出电压?

    4) 您将什么负载用于测试、电池仿真器或电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    感谢您的回答。

    以下是您确认问题的答案。

    ISET=1.5k、VSET=18k、CHM_TMR=11k
    输入电压为5V。 3.
    输出电压为4.2V、但电池电压为3.6V、输出电压瞬间上升至4.2V。
    输出电压为4.2V、但在电池电压为3.6V 时瞬间上升至4.2V 后、大约0.5秒后下降至3.6V。 4.
    电池是4.5V 电池(Panasonic BK-3MCC x 3个)。

    除上述内容外,我们还想补充以下内容。

    TS 电阻为10kΩ Ω、这与开发板上的设置相同。
    (JP6短接至固定侧)
    TP4和 GND 之间的电阻为424Ω Ω。
    首先、这是正确的吗?
    (我想确定它是否不是初始缺陷)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在上述说明中补充一点。
    当 JP6开路时、R20的电阻值为10kΩ Ω。
    因此、安装的组件没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    似乎是根据 STAT1/STAT2设置故障条件并停止充电。

    作为测试、尝试将充电电流从200mA (ISET=1.5k)降低到100mA (ISET=3k)会改变行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的答复。
    如上所述、我已将 ISET 充电电流从200mA (ISET = 1.5k)降低至100mA (ISET = 3k)、但行为并未改变。

    为了子孙后代,我想知道你是否尝试过 ISET 的改变。
    我是否理解 TS 最初是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="375056" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1102352/bq25171evm-bq25171evm-quick-start-guide-recommended-cires/4086436#4086436"]为了便于后续使用,如果您想更改 ISET[。]

    我们看不到您描述的问题。 是的、已在多个充电电流下测试了 BQ25171。  我已经在3节镍氢电池和其他配置中测试了该器件。

    STAT1和 STAT2指示 可恢复故障(低/高)-- 故障可能是 TS,但您连接了10k 电阻器,TS 引脚上的电压大约为380mV,这是安全的情况不会是问题。

    电池电压听起来很奇怪、完全充电后镍氢电池电压会有所增加、随后会降低。  但这将需要15到30分钟、您会看到小于1分钟的时间。降低 充电电流(ISET)将减少此电压上升。 您的测试未显示任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    首先、如果您尝试更改 ISET、我已经确认了您的答案。

    在我的案例中、我在购买后的初始状态下而不是在教育后的状态下测试时遇到问题。

    TS 424Ω 初始状态下 TP4和 GND 之间的电阻值是否正确?
    ”(我已经确认过这一点,但由于对电阻值没有任何答案,我再次提出要求。)

    我们认为锂离子电池本身没有问题、因为它可以通过其他充电方法进行充电。
    (在专用夹具中放电后、我们还在初始购买状态下测试了电池。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 的测试程序要求在发货前将跳线放置在固定位置(10k)。  

    这是开始评估的安全条件。

    "TS 424Ω 初始状态下 TP4和 GND 之间的电阻值是否正确?" -- Bill J -不是,这不是一个安全值,将设置高温故障。  但 JP6跳线需要处于 ADJ (调整)位置、R19需要设置为424欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    以上是 TS4-GND 在出厂时介于 TS4和 GND 之间的答案。
    发货时 TS4和 GND 之间的10kΩ Ω?
    (抱歉、我采用了错误的方法)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅以下 EVM 用户指南。   

    JP6上的短接跳线应处于固定位置、这会将10k 连接到 TS 引脚(引脚4)并提供安全条件。   

    [引用 userid="375056" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102352/bq25171evm-bq25171evm-quick-start-guide-recommended-cires/4089722#4089722"] TS4和发货时间之间的10kΩ[/GND?]

    是的--出厂时为10k 至 GND。  "TS4"应该是 TP4吗?

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答
    我已经检查了您的描述。
    我要确认的是、在正常状态下、发货时
    我要求您确认 TP4和 GND 之间的正确电阻值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TP4至 GND --由于 BQ25171内的 TS 电路,电阻读数可能不准确。  不同的仪表可以提供不同的读数。  

    固定位置的 TP4电压是多少(10k 电阻器)?

    如果是380mV、则电路板正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。
    上面380mV 是一个外设连接条件。
    是否在电池未连接时进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    评估板 TS 引脚可选择通过连接器 J2连接到电池组中的外部 NTC 电阻器。  板载电阻器网络应断开、JP6断开。

    如果未使用外部 NTC 电阻器、则应填充 JP6短接跳线。  固定位置= 10k 是安全条件、TP4电压为380mV。  ADJ 位置提供 使用 R19更改 TS 电阻/电压的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在您上面教我的环境中。
    电池未连接
    JP6固定(10kohm)并且短接。

    TS4和 GND 之间的电压为250mV。
    (由示波器和测试仪确认)

    自首次购买以来、我没有进行任何修改。
    自首次购买以来,我没有作出任何修改,但我想知道这些价值的差异是否会导致这种差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想仔细检查测试设置并确认 EVM。

    EVM 配置

    • 跳线配置–请参阅用户指南中的下表
      • 此配置为单节锂离子(4.2V)充电电流400mA
    • 配置镍氢电池
      • S1 (VSET)--对于3节镍氢电池,位置3为24k
      • S2 (CHM_TMR)-- 18k 位置3用于10小时镍氢电池
    • 以配置为200mA
      • 将 JP3从固定电流(400mA)更改为 ADJ
      • 将 R22调整为200mA、1500 Ω

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我已检查镍氢电池的以下 EVM 设置。
    总之、无法执行充电操作
    因为 TS 和 GND 之间的电压为66mV。
    我想仔细检查测试设置并确认 EVM。

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    EVM 配置
    -跳线配置-请参阅用户指南中的下表4.
    此配置为单节锂离子(4.2V)充电电流400mA
    -配置镍氢电池
    S1 (VSET)--对于3节镍氢电池,位置3为24k
    5.S2 (CHM_TMR)-- 18k 位置3用于10小时镍氢电池
    -配置为200mA
    将 JP3从固定电流(400mA)更改为 ADJ 1。
    将 R22调整为200mA、1500 Ω

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认--您想尝试另一个 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否正确地将其解释为新购买?
    或者、我是否应该向原始购买者解释确认并请求更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们到底应该做什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将设置 PM 对话、从 E2E 系统中查找消息。