This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27341:器件在加电时熔断

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106907/lm27341-part-blows-up-when-power-is-applied

器件型号:LM27341

你(们)好  

我正在车载电源系统中使用 LM27341MY/NOPB。 它由16.8V 锂聚合物电池供电、并向电路板输出3.0V 电压。 我使用一 个简单的 SPDT 滑动开关来中断电源。 我还有一个串联的反向保护二极管。 电路板的拉电流略高于125mA。 当我向系统切换电源时、芯片出现故障、故障似乎从引脚8、9和10开始。  我 没有销毁过使用电路的几个器件、但我不确定是什么导致了故障。 感谢您的所有帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    切换到中断电源时、您能否捕获一些波形? 是加电还是断电? 确保 PIN8/9/10上的绝对最大额定值24V 上没有电压尖峰。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我会尽量按照你的建议更换芯片、因为上次加电时芯片会爆炸、  所以需要先更换芯片。在维修电路板时、我有几个问题。 1) 1)我将 EN 引脚连接到电源输入端、这是正确的、然后2)您是否知道锂聚合物电池在连接时是否具有此类电压尖峰的典型情况。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike!

    Nancy 将在下周一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1. EN 连接到 PVIN/Avin 正常。 请参阅以下数据表第7.4.1节

    2.我不确定锂聚合物电池应用。 但是、如果您使用 SPDT 滑动开关打开/关闭电源、则可能会出现电压尖峰、因为 SPDT 滑动开关是机械开关。 请捕获一些波形以查看器件是否过载。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy