This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852H33

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103624/tps3852h33

主题中讨论的其他器件:TPS3852

大家好、

在 PSpice for TI 中仿真 TPS3852H33时遇到问题。nRESET 输出工作正常、但无法模拟 WDT 操作。 我尝试了所有操作-将10k 电阻器从 CWD 引脚连接到 Vcc、并将触发器设置为10ms、将 CWD 设置为 GND、并将触发器设置为100ms pror 128ms。 nWDO 信号中始终存在振荡。 我无法使它正常工作。

TPS3852_TRANS PSpice 模型是否有可能出现问题?

它已经存在于 TI 的 pspice 中

此致、

Miloš μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    我将检查我一侧的仿真并更新您。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    非常感谢。

    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    有更新吗? 我认为 TPS3852 PSpice 模型有问题。 仿真1000ms 长可以持续20分钟甚至更长时间。

    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    我仍在研究它。 感谢您的患者。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    抱歉、由于延迟、使用标准配置运行仿真、模型运行正常。

    100N、具有延迟和早期故障

    有效窗口中为100N

    10n 有效窗口。

    对于 WDI 输入、您可能需要将 TD 调整为200ms、而不是100ms。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    但有时它不起作用。 这取决于仿真的长度。 我设法通过 Ccwd=100nF 和  Ccwd=10nF 来确认您的仿真、但由于我主要对 Rpullup = 10k 感兴趣、而没有 Ccwd (2至10ms Ttrig)、它在很大程度上取决于仿真的长度、而且仿真通常不收敛、我会看到以下对话框:

    我尝试关闭 AutoConverge 并将前4个参数分别更改为0.1、1e-3、1e-3和1e-8、但大多数情况下仿真失败。 根据我的经验、更改这些参数几乎毫无帮助。 最有效的方法是中止运行速度太慢的仿真。
    仿真失败时没有明确的结论。 我 已按照您的建议将 TD 更改为200ms。 至于 CPU 功率、我使用 i7-9700台式机。

    只有 Ccwd=100nF 时的仿真始终正常工作。 如果 Ccwd=10nF、则在 CWD 引脚上运行、而 RPU=10k、也会在某些情况下运行。 不幸的是,我目前无法重新创建它。 下面是我的原理图:

    此致、

    Miloš μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    启用自动收敛将有所帮助。 对于您的另一个问题、我建议增大图的步长以适应您的机器功能。  

    祝你好运、

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、

    现在它起作用了。  

    此致、

    密耳