This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735:3.7V 至5V 仅在 Vin = 4.2时进行调节

Guru**** 2520050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105610/lm2735-3-7-v-to-5v-only-regulates-from-vin-4-2

器件型号:LM2735

您好!

我已经使用 LM2735X (1.6 MHz)为基于电池的应用设计了自己的电路板。 VIN = 3.7V、Vout = 5V、Imax = 1A。 我使用稳压电源作为初始测试的输入。 问题在于、一旦输入达到4.2V、输出仅为5V。当施加较低的输入电压时、电流消耗会显著增加。

请在下面找到开关节点的示波器测量值

您对问题可能是什么有什么想法吗?

非常感谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    感谢您的联系。

    您能在此处展示您的原理图和布局吗?  

    2.电感器的有效值和饱和电流是多少?

    你还能获取 Vin、Vout、SW 和 Il 的波形吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brice、

    感谢你的答复。

    1)原理图

    2)布局

    注意:补偿电容器焊接在电阻器 R2 (Sandwich)上。

    3)电感:Wurth  74477610. IMAX 2.98A、Isat = 3.24A

    4)波形

    4.1)情况1:VIN = 4.2

    输入电压

    输出电压

    VSW

    4.2)情况2:VIN = 3.7V

    输入电压

    输出电压

    VSW

    VSW -->缩放

    抱歉、我无法测量 IL。 我的第一个猜测是电感值(10uH)对于这个应用来说太大了

    请告诉我您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    感谢您清晰的示波器。 以下是我的意见:

    1.实验时、您的输入电源是什么? 是电池还是直流电源? 为什么输入电压在3.7Vin 时不稳定?

    2.我认为电感电流在4.2Vin-5Vout 的 SW 范围内已降至零,请仔细检查电感值。 如果您可以通过在焊盘和电感器之间放置导线并对其进行探查来测量电感器电流、这将非常有用。

    3.7Vin 范围内的最小输入电压小于 UVLO 下降电压、这可能会关断器件。

    4.我已经检查了布局、Cout 的 GND 远离 GND 引脚、这会增加开关环路的寄生参数。 高 di/dt 电流路径中的环路寄生电感将在输出端和功率 MOSFET 上产生高电压尖峰。  建议将其靠近 GND 引脚放置、如建议。 此外、建议移除电感器下方的铜。

    此致。

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    它是直流电源。 它是稳定的、但当我为转换器供电时下降至3.7V 时、存在这种变化。 当我将电源电压增加到4.2V 并且转换器进行调节时、它消失。

    2.我已经订购了新的电感器、执行测试后、我会告诉您。   我将要求进行当前的调查或同时购买一个   

    3.我认为也是这样。

    好的、让我们看看我可以对这个 PCB 做些什么。

    我会随时为您发布信息!

    非常感谢

    Ignacio

    [引用 userid="511271" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105610/lm2735-3-7-v 转5V-only 稳压器-from-VIN-4-2/4097900#4097900"]uctor current has quote as
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    感谢您的更新。

    1.实验时、您的电源电流限制是多少? 最小输入电流限值不应小于2A、前提是效率为0.8、Vin=5V*1A/(0.8*3.7)=1.7A。 请确保直流源电流限制足够。

    2.您能在其他电路板上重复不稳定现象吗? 最好能够捕获电感器电流波形。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    以下是我的更新:

    -我用3.3uH 和4.2A 的电感器替换了电感器

    -我切断了电感器后面的电源平面、因此那里没有悬空的接地平面。

    -我在输出端添加了一个电容器,因此其接地连接靠近升压转换器的 GND 引脚

    它正在工作!! 它可以在所有输入电压范围内良好调节。

    非常感谢!

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    恭喜! 很高兴知道这个。

    此致、

    布莱斯