This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:输出电压变化问题

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105975/lm76003-issue-with-varying-output-voltage

器件型号:LM76003

我将 LM76003用作28V 至5V 转换器。  它已经在设计中考虑了几年、经历了3个单独的构建周期(换句话说、在过去几年中、使用同一设计构建了3个批次的电路板)

最后两次跑步时出现了大约30%的坠尘问题、出现以下症状:

5V 稳压器的输出电压将根据电路板的下电上电而变化。  对于表现此行为的单元、我看到最小和最大输出电压之间的差值高达0.2V。  5V 输出看起来是经过调节的、但绝对值几乎随着每次上电事件而变化、在上电时保持相同的电压。  例如、它将在5.05V、5.12V 和5.20V 的电压下加电。  通常会将鼠标悬停在一组分立式输出电压附近、但电压输出通常会随着每个功率周期施加到受测电路板上而变化、但一旦通电、输出电压在其产生的任何"随机"电压下都是稳定的。

其他70%的器件始终在预期电压5V +/-约2%下启动和运行、这取决于具有1%反馈电阻器的设计。  从上电到上电、这些单元的输出电压始终在1mV 以内。

这一批电路板中的所有器件都有标记"TI 93J P42X G3"

感谢您的任何想法、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    测试电源开/关时是否完全无负载? 您能否在10mA-50mA 负载下对其进行测试?

    在空载条件下、Vout 将增加约1.5%  

    请尝试以下操作:

    将 R149短接、因为 Cout 应为低 ESR 电容器。

    2.拆下 C109

    3.如果问题仍然存在、请尝试将引脚17 SYNC/MODE 连接 到引脚8 VCC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、负载大约为200mA。  总电源输入约为1W。  这是系统可以消耗的最低电流-如果不卸下 CPU 和 FGPA、我就不能再卸下任何负载。

    电路板附近有100uF 的低 ESR 电容器(请参阅原理图中的注释)。  这种接近是否不够好?

    我可以尝试删除 C109、并可能删除引脚17自举、具体取决于页面是否允许进入该轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请尝试上面的建议1和2、您可以通过电阻器或输出上的 E-load 来偏置额外的100mA 负载、然后无需尝试建议3#。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤1)删除了 C109。  行为无变化。

    步骤2) R149短接。 行为无变化

    步骤3)添加了100mA (通过50欧姆电阻器)。  行为无变化。

    步骤4)添加了外部负载、总负载高达2A -输出保持稳定。  我没有在满载时对设备进行循环通电。

    我在反馈节点(引脚12)处进行了一些测量、当该单元输出5.2V、VFB = 1.03V 时、当它上升到5.4V、VFB=1.07V 时。

    在任何一种工作条件下、我都不会观察到奇怪的振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以上传 LM76003部分的 PCB 布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这种格式可以供您使用。

    e2e.ti.com/.../LM76003_5F00_Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个8层电路板。  第2层和第7层上有连续的接地层、在整个 PS 段下是不间断的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    VCC 电容布局不是很好。

    在底层(蓝色) ,VCC 引脚首先连接到过孔,您能否尝试在该过孔和引脚7 (连接到 GND)之间焊接一个0402或0603 0.1uF 16V 电容器? 并检查是否有任何改进

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-我们无法在内部对该模块进行所需的详细返工。

    这一问题在我们几年前制造的第一批器件上从未发生、这些器件来自 DigiKey 或 Mouser。

    在我们遇到问题的最后两个流程中、由于全球零件短缺、这些零件已从香港的经销商处采购。

    TI 是否知道有任何灰色市场器件以这种方式销售?  据我们所知、它们是 TI 正品器件、但我们在过去两个版本中的30%器件上遇到了此问题。  VFB 以1.07V 运行的问题意味着该器件以7%的误差运行。  这远远超出数据表值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在这种情况下、请向您的供应商核实产品保证。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,他们声称一切都是合法的。  这就是我向 TI 寻求帮助的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们拥有 LM76003的悠久运输历史、从未看到过此类产品问题和故障率、与旧的优质器件相比、您可以进行一些 IC 故障分析。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的观看。