This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:低配件充电器?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106688/bq25300-low-parts-charger

器件型号:BQ25300
主题中讨论的其他器件: BQ25306

您好!

您的器件数最少的单节电池充电器 IC 是什么、它支持3A 或4A 锂离子和磷酸铁锂电池?

我喜欢该器件的价格、但似乎不支持 LiFePO。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您的最大电流为3A (不支持4A)、则可以使用 BQ25300。 关于电池化学成分、您打算使用的电池的最大充电调节电压规格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     锂离子4.2V 和磷酸铁锂3.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示了 BQ25300支持的充电调节电压。 它们不能在这些默认值之外进行配置。 如果您希望具有电阻器可配置的充电调节电压、那么您可以考虑 BQ25306