This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:输出短路问题

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103065/tpl7407l-output-short-issue

器件型号:TPL7407L

您好,团队

我的客户在他们的项目中使用 TPL7407L、他们遇到了以下问题、您能否提供一些意见或建议?

谢谢!

客户在输出引脚中连接5V 或12V 继电器、并且偶尔会发生输出对地短路。

客户怀疑在某些情况下输出电压可能超出-0.3V 至42V 的范围、但他们难以捕捉此波形。 客户在之前的项目中使用过 ULN2803A、并且没有遇到输出短路。
根据您的经验、您能帮您对这个简短的问题提出一些意见吗?我想问、我们是否有一些保护电路建议?
非常感谢!
此致、
Ivy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    绝不建议在超出绝对值的情况下操作我们的器件。  它们具有哪些有关将器件推向 ABS 之外的瞬态信息? 您能否提供原理图? 如果没有有关负载和预期瞬态的更多信息,则很难提出建议。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    由于您在2周内未回复、我假设问题已解决、将关闭此主题。 如果您仍需要帮助、请发布新帖子。

    此致、

    Kalin Burnside