This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:VLED 电压

Guru**** 2515325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104759/lp5860-vled-voltage

器件型号:LP5860

您好!

我们的客户使用的是 VLED = 3.934V。
此时、根据 PWM 的占空比、VLED 的 Vp-p 变为大约150mV 或大约330mV。
该 Vp-p 值对于器件运行是否正常?
(满足 VSAT_max 要求)

e2e.ti.com/.../LP5860.pdf

最恰当的考虑

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    我没有完全关注这个问题。 PLZ 向我发送一封电子邮件(aaron-bing@ti.com)、其中包含一些有关 VLED 波形和寄存器配置的详细信息。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢你的答复。

    我正在与客户一起检查寄存器配置。
    我将在收到信息后发送一封电子邮件。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    好的。 我正在寻找您的电子邮件通信。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    抱歉。

    我无法发送电子邮件、因为我没有收到客户提供的任何信息。
    我希望您可以等待更长的时间。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    不用担心。 当然,我可以等待客户对此问题的反馈:)  

    此致、

    Aaron