This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:CT 引脚电容限制

Guru**** 2514805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106077/tps22976-the-ct-pin-cap-limitation

器件型号:TPS22976

您好!

CT 引脚电容是否有任何上限?

如果在 CT 引脚上使用12nF 进行软启动控制、可以吗?

12nF 超出数据表中表10-2的范围。

感谢您的回复。

祝你度过美好的一天!

此致、Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    没有指定的上限。 12 nF 将起作用;但是、上升时间将非常慢。 如果您的系统可以正常工作、则可以使用。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Kalin

    明白。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎