This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:使用扩频频谱功能时、需要考虑直流/直流输出特性吗?

Guru**** 2578925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS56339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105831/tps54302-any-consideration-required-for-dcdc-output-characteristic-when-using-frequency-spread-spectrum-function

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS56339

大家好、  

我的客户正在考虑将 TPS56339更改为 TPS54302。

由于 TPS56339中没有频率展频功能、客户想知道在使用 TPS54302实现频率展频功能时、是否需要考虑直流/直流输出特性(如纹波)? 还是没有影响?  

谢谢。

此致、
Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    使用/不使用 FSS 功能时影响不大、输出纹波可能会随此功能而变化。  

    FB 分压电阻器必须更改不同 Vref 的 b/c。

    对于其他组件,应该可以重复使用。 您能帮我发送 sch 进行双重检查吗?  

    该应用程序的 EE 是什么?  由于缺少 FSS、TPS56339是否有任何问题?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    1.您是否意味着如果客户根据每个 Vref 更改 FB 分压电阻器、这2个器件之间的输出纹波可能不会发生太大变化?  

    2.在 TPS54302数据表中、它显示"为了降低 EMI、TPS54302器件引入了扩频频谱。 抖动范围为摆幅频率为1/512的开关频率的±6%。"  

    "1/512摆幅频率"在这里意味着什么? 这是否意味着抖动频率是开关频率的1/512?  

    客户想知道该抖动是否会影响输出纹波? 他们希望确保  TPS56339和 TPS54302之间的输出纹波性能没有太大差异。  

    [~ userid="406513" url="/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1105831/tps54302-any considerational-required-for-DCDC-output-characteristic-when-using-frequency-spectric-function/4096673#4096673"]

    您能帮我发送 sch 进行双重检查吗?  

    该应用程序的 EE 是什么?  由于缺少 FSS、TPS56339是否有任何问题?

    [/报价]

    感谢您的报价、让我询问客户是否愿意提供。 如果是、我将通过邮件向您发送。  

    他们之所以考虑 TPS54302、是因为电源原因而不是功能原因。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo!

    杨永将于下星期一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    1.是的,没有太大的变化,而 FSS 功能可能使纹波大一点。

    抖动范围通常为 Δfc =开关频率的±6%、调制频率为 FM = FSW/128。 展频的目的是通过在比具有固定频率运行的部件更宽的频率范围内分散发射来消除特定频率下的峰值发射。

    客户可以检查电路板上的差异,差异主要来自开关频率 调制 。

    请将进一步 的问题发送至我的邮件以寻求帮助。

    BRS、

    年轻