This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:24V 至120V 升压转换器设计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106935/lm5156-24v-to-120v-boost-converter-design

器件型号:LM5156

您好!

我希望设计具有以下特性的升压转换器:

VIN = 24V

IIN = 25A 最大值

VOUT = 120V

Iout = 4A

我正在考虑使用 LM5156、但我注意到最大 Vcc 为16V。 我想使用分压器来解决这个问题。 我还想知道 LM5156是否适合将电压升高到120V、或者是否需要查看其他 IC?

此致

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的参与。  

    LM5156可满足您的应用需求。 LM5156的输入电压范围为3.5V 至60V (BIAS 引脚)、因此适用于24V 输入应用。  应将 BIAS 引脚连接到24V、但不连接 VCC 引脚。

    此致

    Feng Ji