This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:输出电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106620/tps61085-output-current

器件型号:TPS61085

我使用 Webench 设计了直流/直流转换器。  输入电压为3.3+/- 10%、输出为6V。 它将驱动 10mA 至30mA 范围内的可调节恒流源、因此我选择了0.5A 直流/直流设计来提供充足的余量。  当我以大约25mA 的电流为直流/直流转换器加载时、6V 输出电压开始下降。  有什么建议吗?

这是该设计的链接。  https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4CB53CBD8F8ECD0B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是说在基准测试中、您发现负载电流高于25mA 时 VOUT 下降了吗? 您能否分享您的应用电路板原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PCB 上构建了电路。  我可以直接与您共享布局、而不是在论坛上共享布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 PCB 上构建了电路。  我可以直接与您共享布局、而不是在论坛上共享布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将向您发送友谊请求。 然后、您可以向我发送私人消息。