This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61120:TPS61120

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106610/tps61120-tps61120

器件型号:TPS61120

尊敬的 TI 支持团队:

在某些组件上、当 Vbat 由 CC 3、3V 电压供电时、我们在交流测量中获得 Vout 上的纹波、在 CC 测量中获得3、3V。 但是、我们还有其他元件、它们没有这些纹波 、因此 CC 测量值为3、3V。

您能告诉我哪种状态是正常状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    很抱歉、我不理解您的问题。 您看到多少 Vout 交流纹波? 您可以共享波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    很抱歉、误解。

    下面是输出电压交流纹波的波形。对于某些组件、输出电压大约介于~50mV 和~100mV 之间。 其他组件没有纹波、且 Vout 交流电压约为~10mV。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    感谢您的解释。  

    如果我理解正确、您会看到一些 TPS61120输出电压上的50mV~100mV Vout 纹波。 其余 TPS61120输出纹波仅为10mV。 正确吗?

    您能否分享原理图和布局? BOM 和布局是否有差异?