This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5068:初始启动延迟

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103620/lm5068-initial-start-up-delay

器件型号:LM5068
主题中讨论的其他器件: LM5064

您好!

对于 LM5050的初始启动延迟计时器、我有两个问题。

  1. VTHVT 和 VTLVT 的最小值和最大值是多少
    • 我需要这些值来估算 LM5068电路的初始启动延迟变化。
  2. LM5068在通过闭锁或自动重试关断后重新启动时、是否会在相同的初始启动延迟下开启?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    感谢您的联系。 我将检查并在明天返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、

    可以快速给我反馈吗?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    很抱歉耽误你的时间。

    VTHVT (最大值)= 4.056V、

     VTHVT (最小 值= 3.922 V、

    VTLVT (最大值) = 1.05V 、

    VTLVT (最小值) = 0.95V 、

    初始延迟仅在热插入期间才会产生影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、

    感谢您的反馈。

    关于第二个问题、我听说 LM5064关断(闭锁或自动重试)后重新启动的速度快于计时器引脚电容器 CT 确定的初始延迟。 LM5068的行为方式是否相同?

    [引用 userid="476414" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103620/lm5068-initial-start-up-delay/4094917#4094917"]仅在热插入期间才会出现初始延迟。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我将仔细检查、然后再返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    LM5064:总重试时间周期 TRT 由下式给出:

    LM5068: 总重试时间周期 tRESTART 可通过以下公式得出:

    当 CT 为150nF 时、LM5064的重试时间为0.6秒、而 LM5068的重试时间为1.44秒