This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:对于 LM5020抖动电路"什么是偏置电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258, LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106844/lm358-for-lm5020-dithering-circuit-what-is-the-bias-current

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件:LM258LM358B

您好!

我目前正在 POE 设计中将此抖动电路(我在下面随附)与 LM258DGKR 或 LM2904ST 运算放大器搭配使用。(根据 TI 应用手册)

现在这两个器件都不可用、所以我必须选择其他替代器件。能否在 LM258DGKR 位置使用 LM358BIDGKR?

在比较 LM358B 和 LM258的数据表的同时、LM358B 的输入偏置电流 非常低。(我在下面的数据表中标记过)

  1. 如何计算以下电路的偏置电流?
  2. 我可以在该位置使用哪些其他器件?
  3. 请推荐一些备选器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravindkumar、

    偏置电流是流出运算放大器的电流。 引脚3的电压影响为 IIB * R1|R2|R3,即 IIB* 42.4k;通常小于1mV  

    这也是直流效应、输出是交流耦合的、因此偏置电流值无关紧要。  

    LM358B 应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的宝贵答复。