This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:TPS65150原理图审阅

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106761/tps65150-tps65150-schematic-review

器件型号:TPS65150

您好!

您能否查看 TPS65150的原理图?

升压转换器模块上没有开关。

Thanks.e2e.ti.com/.../TPS65150_5F00_TIDE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    查看原理图、没有什么特别的跳出会导致升压无法切换、但我确实注意到补偿网络不是5V 输入的理想选择。 对于5V 输入、请使用2.2nF 的 C112和零欧姆的 R134、如数据表中的表1所建议。 我想的另一个问题是、当 AVDD 输出为10.4V、VGH 为16V 时、您应该只需要正电荷泵的一个级。 因此、我建议移除 D16、C89。 请查看电路是否与这些变化一同工作。 如果没有、请在加电时在几个不同的时间刻度捕获 AVDD、VGH、VGL 和 VIN 的一些示波器图。 这些图可能更详细地揭示了升压转换器不切换的原因。 升压开关在加电时是否会在几毫秒后停止开关 、还是根本不会开关?

    此致、

    辽卡特