This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702CX33DDCR

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702-Q1, TPS3702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106872/tps3702cx33ddcr

主题中讨论的其他器件:TPS3702-Q1TPS3702

你(们)好  

我们计划使用 TPS3702CX33DDCR、这是新设计之一、但不符合存储温度范围、请回答以下问题;

 

1.是否有任何材料会导致永久性性能偏差/故障?

2.是否有任何材料会对部件造成永久性物理损坏?

什么材料不符合-55C 温度?

4.当组件保持在-55C 温度时、预期的故障模式是什么?

 

谢谢、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的提问。 对于您的四个问题、我将向我们的设计团队询问定义。

    仅需澄清一下、TPS3702和 TPS3702-Q1的最低存储温度均为-65C。

    话虽如此、在-55C 存储温度下不应出现任何预期故障。

    TPS3702-Q1

    TPS3702

    Jesse