This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:关于 LM2678SD-ADJ 的简短测试

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106693/lm2678-about-short-test-of-lm2678sd-adj

器件型号:LM2678
主题中讨论的其他器件:LM76005

您好!

我对 LM2678SD-ADJ 有两个问题。

Q1:LM2678SD-ADJ 是否存在 Vin (输入)和 Vout (开关输出)之间内部电路短路的风险?

问题2:您能否给我提供 LM2678SD-ADJ 矩阵短路测试(所有引脚的组合)的报告?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    鉴于 LM2678是一款较旧的器件、可能没有功能安全文档、我建议您查看 LM76005、它是一款60V/5A 降压转换器。

    LM76005还提供了方便易用的功能安全文档、有助于更好地了解器件在不同引脚故障模式条件下的运行情况。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已经在使用 LM2678。

    您能确认我的两个问题的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在基本操作中、VIN 和 VOUT 之间没有内部电路短路的风险。 可能有一些外部应用调用 VOUT 电池短路、但这是一个应用测试、与器件本身无关。

    2.在 LM2678上没有该矩阵的现有文献资料。 根据器件引脚排列、我可以说、如果引脚1 (Switch_output)因焊接而意外地短接至引脚2 (输入)、则可能会对内部 FET 造成一些损坏。 由于这是一款开关降压稳压器、因此如果您阅读 LM76005功能安全文档、了解 SW 对 VIN 或 GND 短路的情况、则可以采用相同的工程判断。  

    此致、

    Jimmy