This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:外部时钟上的 SSC 是否正常? 关于 TPS62816、TPS62812-Q1、LM61495-Q1?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1, LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104844/tps62816-q1-ssc-on-external-clock-ok-re-tps62816-tps62812-q1-lm61495-q1

器件型号:TPS62816-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62812-Q1LM61495-Q1

SSC 是否可以应用于外部时钟上正常? 关于 TPS62816、TPS62812-Q1、 LM61495-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我不确定是否理解这个问题。

    您可以将时钟同步到 TPS62816、最小和最大频率范围在电气特性中指定(最小值:1.8MHz;最大值:4MHz)。

    请告诉我。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    您是否在此处有任何更新?

    请告诉我。


    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以澄清问题。  我知道我可以以 固定频率(即 CW)为其中的任何部件提供外部时钟   

    如果我扩展同一外部时钟的频率-  稳压器/其瞬态响应  是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对于 TPS6281x 器件、这应该起作用、我建议您测试 EVM 以确保准确的行为足以满足您的应用需求。

    让我在其他人中循环讨论 LM61495-Q1、以便对该器件进行讨论。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    LM61495-Q1数据表显示了在检测同步信号时必须满足的典型同步/模式波形。

    我想只要"抖动"外部同步源满足同步振幅阈值和最小同步上升/下降脉冲持续时间、稳压器的开关频率就应该与外部时钟同步。  

    我强烈建议您在 EVM 上进行测试、以正确评估行为。

    此致、

    Jimmy