This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:APWM 输出规格?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106578/ucc21710-apwm-output-specs

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件:UCC5870-Q1

数据表似乎未指定 APWM 逻辑输出的输出电平。

您能提供这些吗?

我们正在寻找 VOH 和 VOL 规格、该规格显示输出电流下的输出电压

谢谢、

JJ.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    好久不见了!  

    我检查了我们的特性数据、但没有看到该数据。  

    我的同事可能有更多数据、让我问他、我们将在周五与您联系。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    UCC217xx 系列实际上使用 VCC 电源作为输出 APWM 数据的缓冲器的输入。 这意味着 APWM 输出电压= VCC。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    希望你们做得好、  时间太长了。   希望在2周内见到您。

    我可以得到一个很好的估计值。   它可能与 UCC5871 SDO 输出相同?   在 UCC5871上、其外观如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    UCC217xx 系列和 UCC5870-Q1以不同的方式输出数据。 为了添加一些说明、UCC217xx 中的 APWM 输出是一个基于 CMOS 的缓冲器、当它处于高电平时、它应该一直上拉至 VCC、当它处于低电平时、它应该一直下拉至接地。 因此、我们没有为此驱动程序指定 VOH 或 VOL 参数。

    此致、

    Andy Robles