This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA-Q1:器件建议

Guru**** 2813615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA-Q1, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106881/tpl7407la-q1-part-recommendation

器件型号:TPL7407LA-Q1
主题中讨论的其他器件: ULN2003A

您好!  


我想确保这是应用的最佳选择:

有关即将进行的设计的其他信息、请考虑使用 TPL7407LA-Q1。 此器件是否是新设计的理想选择、或者是否有任何其他类似最近设计的器件、是否有更多可用?

 应用:

用于12V-24V 继电器线圈的低侧开关

EMF 保护很好

每个继电器线圈<150mA

4-8通道。

我知道该 IC 没有诊断功能、但也可以选择诊断功能。

 请提供建议。

谢谢、

HSG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    我们的 LSS 选项(例如 ULN2003A)提供非常有限的集成保护功能、无需诊断。 TPL7407LA-Q1是一个不错的选择。 如果需要诊断、建议与高侧开关耦合。

    此致、

    Kalin Burnside