This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]唤醒监测计需要施加 PACK 引脚上的电压多长时间?

Guru**** 2525510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106903/faq-how-long-does-the-voltage-on-the-pack-pin-need-to-be-applied-to-wake-up-the-gauge

要将监测计从关断状态唤醒、需要在 PACK 引脚上施加高于 VSTARTUP 的电压、最短时间为30ms、以唤醒硬件。 硬件处于唤醒状态后、固件可能需要长达2秒的时间来初始化并计算寄存器中可用的有效监测结果。

注:

从关断状态启动时、监测计依赖于电压并假设它是一个 OCV (无负载且电压放松)。 如果在启动时电压未放松、则可能导致电量状态的初始电量计计算不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。