This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:轻负载时的可闻噪声

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106841/lm5164-q1-audible-noise-at-light-load

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146DESIGN-CALC

您好!

我们将以下电路 与其中给出的组件搭配使用 、并且在轻负载条件下 PCB (电容器)上存在一些可闻噪声。

噪声:

输出电压:  测量结果表明、DCM 会在大约8kHz 频率下导致+/- 50mV 的输出纹波、而陶瓷电容器会产生一些可闻噪声。

纹波生成方法

经过一些调查、我们发现我们的 CB 电容器值不正确。

但 LM5146DESIGN-CALC 设计工具显示的是56pF。 设计工具是否提供了错误的值?

更改:

我们已将 CB 更改为220pF、将 CA 更改为3、3nF、并再次测量输出。

现在 、输出纹波大约为20mV、PCB 上没有可听噪声。

开关:

但开关似乎不正常。 t_on 相位之间存在一些尖峰。

这  种开关行为是否正常?

您是否还可以确认更改的电容器值(3、3nF 和220pF)不会导致任何问题。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该计算器可计算20mVpp 纹波注入。 我们建议最小值通常为12mV。

    如果客户愿意在瞬态 VIN 条件下承受更高的输出纹波、则根据标称输入电压计算元件值。

    如果您希望确保以恒定频率运行、并在整个 VIN 范围内实现最小的输出纹波、那么我们需要考虑在最小 VIN 时计算纹波注入组件、确保注入的纹波大于(或等于) 12mV。

    将20V 作为计算器的标称输入电压来获得12mVpp 注入纹波的纹波注入分量、我得到:

    RA=604kOhm、Ca=3.3nF (增大以减小 Ra)、CB =56pF。

    我相信您选择的 Ca-3.3nF 和 CB=220pF 组件值是可以的。 数据表中的计算与计算器之间的差异很可能是 CB 方程所选的稳定时间、这是特定于应用的。

    我将确认 Ra ~604kOhm、因为您共享的波形似乎是纹波注入不足的结果、Ra 和 Ca 都决定了纹波注入的幅度。

    如果您有兴趣了解有关理论的更多信息、请阅读有关 COT 器件纹波注入的好文章。

    https://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf?ts=1654283280124&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F