主题中讨论的其他器件:LM5146DESIGN-CALC
您好!
我们将以下电路 与其中给出的组件搭配使用 、并且在轻负载条件下 PCB (电容器)上存在一些可闻噪声。
噪声:
输出电压: 测量结果表明、DCM 会在大约8kHz 频率下导致+/- 50mV 的输出纹波、而陶瓷电容器会产生一些可闻噪声。
纹波生成方法
经过一些调查、我们发现我们的 CB 电容器值不正确。
但 LM5146DESIGN-CALC 设计工具显示的是56pF。 设计工具是否提供了错误的值?
更改:
我们已将 CB 更改为220pF、将 CA 更改为3、3nF、并再次测量输出。
现在 、输出纹波大约为20mV、PCB 上没有可听噪声。
开关:
但开关似乎不正常。 t_on 相位之间存在一些尖峰。
这 种开关行为是否正常?
您是否还可以确认更改的电容器值(3、3nF 和220pF)不会导致任何问题。
感谢您的支持。