This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:高输入电流故障

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099347/tps54062-high-input-current-failure

器件型号:TPS54062

我有一款使用 TPS540062的产品。  

我遇到的问题与类似  

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858329/tps54062-high-failure-rates-after-1-2-yrs-installed-looking-for-others-experience-with-this-ic-possible-cause

线程。

我有大约5%的电路板在输入端出现高电流故障、如果 没有电流限制、则会冒烟、从而熔断芯片。 我们还有少量的单元、它们不会占用输入端的电流。

在这两种情况下、更换 TPS540062可以解决该问题。

所有产品都在出现故障之前工作了一段时间、而更多产品在一段时间内出现故障。

这些装置建于2015-2016年。

我想知道您是否有关于解决上述问题的任何信息。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我将进行检查。 同时、您能为我获取这些信息吗?

    原理图

    2.布局

    负载瞬态

    4. PH 引脚的稳态波形。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我将关闭此主题、因为我们将直接与您合作。

    谢谢、
    Andrew