请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54062 我有一款使用 TPS540062的产品。
我遇到的问题与类似
线程。
我有大约5%的电路板在输入端出现高电流故障、如果 没有电流限制、则会冒烟、从而熔断芯片。 我们还有少量的单元、它们不会占用输入端的电流。
在这两种情况下、更换 TPS540062可以解决该问题。
所有产品都在出现故障之前工作了一段时间、而更多产品在一段时间内出现故障。
这些装置建于2015-2016年。
我想知道您是否有关于解决上述问题的任何信息。
谢谢