This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么有效的充电终止(VCT)需要不到或超过80秒的时间才能触发?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106891/faq-why-does-valid-charge-termination-vct-take-less-or-more-than-80-seconds-to-trigger

Impedance Track 电池电量监测计使用 VCT 帮助确定电池的完全充电。 这用于帮助确定我们报告的相对充电状态(RSOC)范围。 当触发 VCT 时、监测计将学习充电结束时(EOC 时的 DoD)的放电深度。 EOC 上的 DOD 与端接电压下的 DOD 点结合使用、监测计使用化学 ID 来找到两个 DOD 点、以确定100%至0% RSOC 刻度。 CEDV 监测计使用它来设置 FC 和 TC 位、以便主机知道监测计已检测到充满电。

触发 VCT 的条件在技术参考手册(TRM)文档中进行了概述。 BQ40Z50-R4 TRM 提供了一个示例、展示了设置 VCT 最常见的条件:

当量表处于充电模式(BatteryStatus ()[DSG]= 0)时、它开始以40秒的间隔计数以检查 VCT 条件。 为了使监测计在这段时间内获得平均电流、它将进行库仑计数并除以40秒周期。 这意味着,如果40秒窗口的平均电流略高于锥形电流,但日志中的许多 AverageCurrent()值都低于锥形电流,监测计将不会将此期间计为符合 VCT 条件的情况。 这就是为什么仪表有时会在触发 VCT 之前报告低于锥形电流的 AverageCurrent()长达119秒(绝对最差情况)。 这也意味着 VCT 可能会在整个80秒后触发。 如果第一个40秒的平均电流低于锥形电流阈值,但40秒时间段的一半(或更多), 则 AverageCurrent() 可能高于锥形电流阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。