This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:软启动

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106821/tlvm13630-soft-start

器件型号:TLVM13630

大家好、

让我确保 TLVM13630的软启动时间。

  1. 对于 TSS、这是否意味着 EN 高电平(启动开关)至 Vref 90%的稳定时间需要3.5ms~7ms?(不是 EN 高电平启动开关的时间)?
  2. 我不确定 ts2是什么意思。 您能解释有关 ts2的更多详细信息吗?  

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    问题1.

    超过使能上升阈值并经过十个时间(EC 规格)后、器件开始切换。 从器件开始切换的点、直到基准电压(FB)达到90%、即 TSS。 当参考电压为90%并且知道 FB 电阻分压器增益时、您可以计算出该时间过后的 Vout 电压值。

    问题2.

    在软启动期间、FPWM 被禁用。 在器件软启动并达到其调节点后、如果可订购器件是可订购的 FPWM 器件或器件配置为 FPWM、则它将以 FPWM 模式运行。  从第一个开关事件到器件在 FPWM 中打开的时间是 ts2。