This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155EVM:电池欠压锁定模式下的电流消耗过大。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105991/bq25155evm-excessive-current-drain-while-in-battery-undervoltage-lockout-mode

器件型号:BQ25155EVM

我已从电路板上移除 J4 (额外的3.3V 插头)、并将 J7 (VBAT 插头)连接到 Keythley 2450 SourceMeter。 电路板按预期开始运行、VBAT 消耗~800nA、而 PMID 也输出与 VBAT 相同的电压、但当达到电池 欠压锁定阈值(3V)时、VBAT 消耗的电流会跳至~3uA。 在此模式下、当短时间向 J6 (VIN 接头)施加5V 电压时、VBAT 的电流消耗将跳至~400uA!!当电流消耗再次变为~3uA 时、该漏极在 VBAT 上的电压降至2.7V 之前保持恒定。

此行为是否被视为 按设计工作? 我可以尝试哪些方法来缓解这些问题? 如上所述、这种行为会在数小时内耗尽我们的产品使用的电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalle、

    测量400uA 时 VIN 是否仍然存在? /LP 引脚的状态是什么?  

    您是否有这种情况发生的时间图? 当 VIN 断开时、器件应由于达到 BUVLO 而切断电池路径、或保持低功耗模式。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 不存在。 LP 引脚为低电平。 我还没有图-我可以创建一个图、但大致如下所示。

    我认为这是一种毛刺脉冲、在这种情况下、IC 进入未知状态、在电池断开状态期间、电池充电开始、从 VBAT 消耗的电流为高电平、但不会使电池电平达到足够高的水平、从而退出低电池电平状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalle、

    我能够匹配您的设置、我可以复制该行为。 该器件已发出 BUVLO (关闭)、然后在禁用充电的情况下短暂应用 VIN、使其进入400uA 状态。 在该状态下、I2C 和 ADC 在 VDD 激活的情况下运行、这会导致功耗。  当我发出硬件复位(在执行 Autowake 计时器之后强制执行 BUVLO 加电检查)或将 BUVLO 设置为更低的值(即使在该测试之前)时、例如2.2V 、我没有看到此模式。  

    您计划使用什么 BUVLO 设置?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们计划使用 PMID 为系统供电(用于电池放电保护)、并且由于所有寄存器在进入低功耗模式时都会复位、因此任何需要系统主动干预的修复都是不可行的。

    我能否确认这是意外/意外行为? 是否有可能在将来修订 IC 以修正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalle、

      当 VIN 或 BAT 电源对器件无效时、这是意外行为。  

    您的电池在3V 以下的可用容量是多少? 是否使用外部保护器 IC -是否在启动时将 BUVLO 设置为降低选项?

    我们正在开发一款默认采用 BAT 启动且 BUVLO 默认设置为2.2V 的器件、并且与该器件引脚2引脚、BOM2BOM 和软件兼容。 我可以检查该器件、然后再回来、看看这是否适合您。 我们计划在2个月内发布。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电池是容量极低的锂聚合物型电池、因此几乎不存在低于3V 的容量。  

    在不使用外部保护 IC 的情况下、BQ2515x 系列作为单个电池管理解决方案的吸引力大大降低。

    感谢您的回答、但产品线的相对成熟度意味着我们现在必须考虑其他选项。 这是一种遗憾、因为如果 IC 能够处理 BUVLO 条件、它将是我们的理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalle、  

    感谢您的反馈。 我们将在未来的产品中研究此类用例。  

    此致、

    Gautham