This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431BIDBZR 噪声问题或在输出端获得的最差噪声对于标记 T3FU 的器件 TL341

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106855/tl431-tl431bidbzr-noise-issue-or-worst-noise-obtained-on-the-output-for-parts-tl341-marking-with-t3fu

器件型号:TL431

您好!

 我们遇到了电压基准 TL431BIDBZR 的噪声问题、尤其是标记部件 T3FU 的噪声问题。 因此、我想知道标记 T3FU 的器件 与标记 T3F3、T3FG 和 T3FS 的所有其他标记之间的主要功能差异是什么。 到目前为止、我们测试了标记 T3F3和 T3FG、但未发现任何噪声问题。 请参阅以下针对电压测量完成的 FFT:

我们还获得了问题中的 bough 部件信息:

以下是相关电路的下方:

请注意、+8VA 上的电流消耗非常小、为300-500uA、工作带宽为 30Hz 至5kHz

感谢你的帮助

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    这些标记表示组装点、不应影响器件的噪声性能。 我们还通过我们的现场工程团队收到了您的问题。 我们是否可以直接通过它们进行跟进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    感谢您的快速回复。

    我可以 通过任何通信渠道获得答案、只要我能尽快获得一些反馈。 请注意、器件标记为 T3FU 时、产品处于暂停状态。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我们将这样做。 没有问题。 谢谢。