This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:需要 LED 驱动器帮助

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103198/lm3424-need-help-for-led-driver

器件型号:LM3424

您好!

我的一位客户正在评估用于 LED 驱动器应用的 LM3424。

规格

输入电压 - 5.2V 至8.0V

输出 - 60V/250mA 或30V/500mA。

他们希望开发通用驱动器、并且将根据 LED 条通过调光功能来调节电流、这意味着当他们连接60V 条带电流时、将被调整为250mA;当他们连接30V 条带电流时、将被调整为500mA。 此功能将通过微控制器实现。

目前、他们正在开发 EVM 以实现功能、但面临设计挑战。 如果输入电压高于7.0V、则通过调整电流感应、CSH 引脚上的电阻、在 MOSFET 电流感应上添加 RC 滤波器等少数组件、电路板正常工作。。。。如果电压高于7.0V 至12V、电路板正常工作、但一旦电压低于7.0V、电路板就正常工作。 电路板显示不稳定性。 尝试调整补偿、电感器值、斜率电阻器等、但运气不佳。

需要输入-问题是什么? 以及我们如何解决这一问题。 看起来最大占空比会造成问题。 如果器件看起来合适、建议元件的值。

如果此器件不适用、请帮助提供更好的器件建议。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    非常感谢您的参与。 工程师将在下周对此做出响应。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、

    他们是否完成了产品说明书中的设计计算?  请将原理图中使用的值转发给计算人员。  他们是否使用了相应的饱和额定电感器、请提供相应的器件型号?   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    我们将按照数据表以及 EVM 进行计算。

    我随附了用于设计试验的修改值的原理图。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    正如 Mitesh 在上面提到的、输入大于6.5V 时工作正常。plz 参考波形下方。

    对于小于6.5V 的输入、它将变得不稳定或缺少它的调节。如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saga、

    请给我几天时间仔细查看您的电路、以获得答案。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我已要求提供器件型号以及您在上一帖子中使用的电感器的饱和电流。  您能为我们提供吗?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    电感器部件号为"7447709220"、 规格 如下。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还想提及一些观察结果、

    当电压从5.3V 增加到6.8V 时、它是不稳定的、但是一旦它正确打开、如果我们缓慢降低电压、它将保持稳定直到输入电压为6.V。

    从5.3V 增大输入电压时、电感器波形为6.4V  

    6.7V 电感器波形从5.3V 增大输入电压时、此时电感器保持稳定。

     

    现在、电感器波形为6.0V、当从7V 降低输入电压时、根据该波形、它尝试将波形保持到6.0V、但低于该波形、它再次变得不稳定或降低输出电流。

    我在 R6=300mR 时进行了所有这些试验。 休息一下、一切都是一样的。

    还有一件事、我也更换了 IC、以检查变化 情况、但行为没有变化。

    还尝试更改开关频率、但  行为无变化。

    请指导我。

    我坚持认为、您是否可以在 EVM 上实际检查这一点、这将有助于我们更好地了解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我们相信、您的栅极驱动脉冲过窄、接近下面的吨-分钟时间。  请将 Rt 增加至30k 以降低开关频率、看看它是否有用。  您还需要将 Rslope 更改为与 Vo 一起稳定的 Rt。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    在我的上述注释中、R6值存在拼写错误、我使用了 R6 = 30MR。

    此外、根据上面的波形、CRO 设置为高侧占空比、因此显示为16%。

    但实际上是关断时间、因此占空比在本例中为84%。因此 这里没有吨/分钟时间问题。

    我仅根据 RT 调整了斜率值。  

    但在这里、斜率变化对我没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我进行了仿真、基于0.03欧姆、您在栅极驱动和环路上方的值是稳定的。  但是、我注意到、对于0、03欧姆、VIS 反馈非常小。  峰值约为90mV、导通电压约为75mV、因此电流感应上的 Δ 感应电压约为15mV。  这可能是如此低的信噪比的噪声问题。  作为测试、您可以将 RLIM 更改为0.06欧姆、以查看它是否可以解决问题。  您还需要根据此情况调整 Rslope。  请注意、这只是一个测试、用于找出真正的问题。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    需要讨论两个意见。

    意见1:

    修改原理图:将 R6更改为50MR。 R9 = 250mR、斜率(R14)= 10K。

    它在低于电压范围时工作正常。

    输入电压 - 5.2V 至8.0V

    输出 - 30V/500mA。

    但当我开始通过 nDIM 进行调光时、电感器会发出噪声。

    我尝试将调光频率(从100Hz 更改为10kHz)、但不幸运的是、在10kHz 以上时、它不稳定、因此未经测试。

    请导游。

    意见2:

    当 我将负载更改为 50V/250mA 时、使用相同的值进行50%的调光、然后将电流值调整为250mA

    电流在 整个输入电压范围内不是恒定的。

    这意味着、当我开始将电压从5.3V 增加时、  输出电流每增加100mV、就增加5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    电感器的噪声是由电感器结构和可闻范围内的调光造成的。  如果您想降低这种可闻噪声、您将需要找到模制电感器。  就您观察到的2而言、您将不得不更麻烦地解决问题、以弄清问题的原因。 您的设计可能无法涵盖您需要涵盖的所有范围、   这些是您必须自行完成的设计基础。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、  

    感谢您的宝贵意见。

    对于观测1: 可闻噪声是否会对发射部件产生任何影响?

    对于观察2:我将再次研究设计。

    还有一个问题需要了解、当我在 50V/250mA 负载下进行调光时、我已经看到输出电流中的噪声、这将一直持续 到6.5V 的输入电压范围、高于此噪声。

    为什么会发生这种情况?

    CH1-开关

    通道2 -输入电压

    通道3 -输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糖、

    正如我提到过的、您必须自己完成设计、以查看它是否满足 VIS 上的所有过流条件。  所有设计公式都在数据表中。  同样、您需要在设计中自行解决问题。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    您是否可以共享 LM 3424的仿真文件、我有 TI Tina 仿真软件。尝试不同的组合对我很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    以下链接中的"设计工具和仿真"下仅提供 PSpice。

    LM3424数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    但是、 您有硬件、最好先进行设计验证、然后再使用硬件。

    谢谢 Tuan