This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:对应于无效 Vset 电阻器的 I2C 地址

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104943/tps62866-i2c-address-corresponding-to-an-invalid-vset-resistor

器件型号:TPS62866

您好!

我使用的是器件开关稳压器 TPS62866。 表中指定了 VSET 电阻器值和相应的 I2C 地址、用于设置输出电压。

如果 使用的电阻值不在表中提到的值、则假设为1k (低于表中提到的10k 最小值)、那么控制器是否响应默认 I2C 地址?

谢谢

Shruti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    为了更好地了解电阻器到数字的工作原理、我建议您阅读以下 文章

    电阻器数字电路连接到内部 ADC。 然后、如果您使用的电阻值低于最小值、则将发生最小读出、即0.4V。

    您还可以将 VSET/VID 引脚连接到 GND、启动后器件将在0.4V 启动。

    请告诉我。

    非常感谢!


    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    根据上述回复、如果我将 Vset 引脚连接到 GND、我预计启动电压为0.4V、地址为0x47。

    我在评估板上运行了一些测试、以下是我的观察结果:

    • 使用 EVM 板上的跳线将 Vset/VID 引脚直接接地会产生启动电压和 I2C 地址- 0.9V、0x46
    • Rset = 249Ohm (随机低电平值)时、启动电压为0.9V、I2C 地址为 0x46

    该地址与 Rvset=249kohm (1.15V Vset)的地址相同。 但是、默认电压为0.9V。

    因此、无论我是使用249k Ω 电阻器将地址设置为0x46、还是使用一些无效的低值电阻器、地址都设置为0x46。 这不符合我们的预期、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    让我明天就该主题再次与大家讨论。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    您是否连接了跳线 JP1 (VID/PG 和高电平)? 是否可以确保使用 JP1将 VID/PG 连接到 GND?

    如果是、ADC 将看到逻辑高电平、并将其解释为最高读数- 1.15V。

    此外、该器件将引用 Vout 寄存器2、因为 VID 设置为高逻辑、Vout 寄存器2上的默认值为0.9V。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    是的、VID/PG 引脚使用 JP1连接到 GND。 它从未连接到高电平。  

    通过这种连接、我使用各种值更改了电阻器 R1、下面是我对默认电压和 I2C 地址的观察结果。

    • 0欧姆-默认电压0.9V、地址0x46
    • 249 Ω- 0.9V、0x46
    • 249k Ω- 1.15V、0x46

    评估板附带86.6k Ω、默认电压为0.9V、地址为0x41。 我观察到了同样的情况。

    我担心的是、当使用超出范围的较小电阻器(例如0欧姆)时、模块会响应0x46地址并出现0.9V 默认值。 这是预期行为吗?

    此致

    Shruti   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    您在此处进行测量的具体目的是什么? E96电阻器(精度为1%)很常见。

    数据表中列出了定义和验证的结果、因此、启动输出电压和器件 I2C 从器件地址由连接到 VSET/VID 的外部电阻器设置。  

    这是预期的行为。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您的回答。 我的目的是了解电阻器超出范围时器件的行为。 了解这种情况下的行为。

    但是、您可以说、如果电阻器值正确、则器件的行为如表所示。 我将关闭此问题。

    感谢你能抽出时间。

    此致

    Shruti