This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039EVAL:LM5039断续模式讨论

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105946/lm5039eval-lm5039-hiccup-mode-discussion

器件型号:LM5039EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5039

你(们)好

 LM5039  EVM 文件(已附) p4
内容显示、要执行断续模式、应将 RES 引脚更改为4700pF
我是否可以知道这个值是如何产生的?!  我们是否有可以批准它的计算公式? 谢谢

e2e.ti.com/.../snva423c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    如果检测到恒定的 OC 事件、并且在 RES 和 AGND 之间连接了一个电容器、则行为将是断续模式。 μA 在 CS 检测到 OC 事件、22 μ A 电流源会在 RES 处为电容器充电、直到达到2.5V。 电容器的值将决定转换器在达到2.5V 之前在 OCP 中保持运行的时间、脉冲数据包终止、SS 开始、下一个脉冲数据包恢复。 其公式为使用恒定电流源为电容器充电。 i=C*dV/dt 或 C=i*dt/dV、其中 i=22  μA μ s、dt 是保持开关状态所需的时间、而 dV=2.5V。

    较小的电容值将使脉冲数据包持续时间相对于 SS 时间更短、并且在转换器保持 OCP 状态时消耗的平均功率更少。 较大的电容值允许有更多的时间来消除故障和恢复转换器、但如果未消除 OC 故障、也意味着平均功率损耗更高。 LM5039数据表中的下图捕获了 OCP 期间的 RES 行为、圆圈 区域表示 dV/dt1、其中 T1由电容器值设置。 从您 μs 的应用手册中、如果 C=4700pF、则为 T1~534 μ F。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven  

    感谢您的支持!

    更多问题、

    LM503​​​9规范(p12)的电流限制说明中的公式如下


    NPRI 和 Nsec 应指变压器匝数比! !!
    >>>我是否  知道 RCS 和 CTTURNS 是如何定义的? !! 谢谢! !! !!

    数据表平均电流限制的内容(P22)
    如果客户希望在平均电流限制下执行断续模式、请帮助确认两点?

    ・ACL 引脚电容器有其他限制吗?!
    ・Ω 且 RES 的电容值必须大于 ACL 的电容值?! 对吗?谢谢。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    请参阅以下[TI]回答:

    LM503​​​9规范(p12)的电流限制说明中的公式如下


    NPRI 和 Nsec 应指变压器匝数比! !!
    我是否  可以知道 RCS 和 CTTURNS 是如何定义的?

    [TI]:RCS 是电流感应电阻器、如下面的 R12所示。 CT_ORS 是 CS XFMR 匝数比、显示为100:1、在下面的 T2中突出显示并圈出。

    数据表平均电流限制的内容(P22)
    如果客户希望在平均电流限制下执行断续模式、请帮助确认两点?

    ・ACL 引脚电容器有其他限制吗?!

    [TI]:使用 SMD 陶瓷、X7R 或更高规格、根据 您考虑的应用额定温度和容差。


    ・Ω 且 RES 的电容值必须大于 ACL 的电容值?! 没错  

    [TI]:正确

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven  

    感谢您的支持!

    更多问题、

    来自 LM503​​​9-EVM 计算公式

     

    电流限制结果为  

    >>现在客户设置电流限制=35.7A,但没有执行任何操作?! 我是否可以询问需要检查哪些引脚或功能才能进行调试?! 


    2.客户目前使用下图所示的电流感应电阻器架构,上面公式中的 RCS 是否参考下图中的 R1?!
    CTTRN 的定义是什么?


    前馈斜坡和伏•秒钳位
    根据规格(P15)、以下公式为规格2.2V
    因此、在正常运行中、斜坡引脚三角波形的峰值电压将为2.2V?!




    如何计算 RFF (64.9K)和 CFF (470pF)? 您能否提供计算公式? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    在满载运行期间监视 CS 引脚。 如果平均达到500mV 或峰值达到600mV、您应该会看到相应的输出折返或终止。 确保已正确调整 CS 滤波器。 CS 上的 RC 激励过大可能会降低峰值、并且不会提供与 CS 电阻器上出现的信号相对的预期结果。

    您对斜坡幅度的假设是正确的、数据表参数中也给出了以下公式:

    RFF 和 CFF 位于 DS 的第15页。 选择470pF 并根据所需的 Ton (+10%、最大占空比钳位)计算 RFF:

    您提出的问题似乎直接从数据表中得到了明确的回答。 我希望您阅读数据表、以便为您的客户提供最佳支持-数据表信息是否合理?

    Reagards、

    Steve M