This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460-Q1能否处理对14V 的输出短路?

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104302/lm61460-q1-can-lm61460-q1-handle-output-short-to-14v

器件型号:LM61460-Q1

您好、专家、

我们的客户使用 LM61460-Q1切断电路板负载电源。 因此可能存在"输出电压短接至14V"风险。 如果输出电压短接至14V、LM61460-Q1会发生什么情况? 它是否会损坏? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    此应用中的输入电压是多少? 如果输入电压低于14V 短路期间的输出电压、则可能会有一些反向电流回流过 SW 节点并损坏内部电路。  

    我建议阅读有关反向电流原因和解决方案的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua962/slua962.pdf

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    输入电压为电池。 实际上、情况也是 Vout 对电池短路。 在这种情况下、它是 反向电流吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    让我来看看这一点、并在我获得更多信息时返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    该器件已针对 VIN 电池短路应用进行了测试、并且能够承受。  

    请参阅下面的验证结果。 流入器件的电流为负电流、但在短暂释放后、器件恢复并调节回预期的 VOUT。

    e2e.ti.com/.../LM61460Q1-_2D00_-Short_2D00_to_2D00_Battery-Validation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的确认。

    BR、

    ElecCheng