This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742-G1

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106822/bq27742-g1-bq27742-g1

器件型号:BQ27742-G1

您好!

我目前正在使用 BQ27742、我使用该器件实现了关断模式。 我想尝试全睡眠模式。  我尝试了参考手册中提到的不同方法。 但是、在实现数据表中提到的电流方面不成功。 我遵循的方法如下、

睡眠电流= 15mA、FS WAIT=0、通过给出 full_sleep 命令手动进入完全睡眠模式。

2.睡眠电流=1mA、FS wait=5、尝试查看是否自动实现完全睡眠。

未达到所需电流。 有时、当我使用第一点时、我实现了完全睡眠电流、但并非总是如此。 电流每秒变化一次。 与数据表中所述的每20秒不一样。 电流范围为每2秒65uA - 300uA。

如何实现完全睡眠?

提前感谢、

Kavya。