This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:配置我的新 BQ25798应用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106344/bq25798-configuring-my-new-bq25798-application

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1BQSTUDIO、BQ25792

Jeff、Wyatt、Shirish、

我的系统又发生了变化。  电池现采用7S-1P 配置、标称电压为8.4V (极端电压范围[6.3、10.5]V)。  根据 Panasonic HHR-210AA 数据表、标准充电电流为200mA (16h);快速充电电流为1.2A (2h)。  我想将太阳能电池板连接为我的主能源、连接到 VIN1。  28模块太阳能面板可在562.8mA @ 8.92V 时生成最大值为的数据表。  我还希望能够使用 VIN2作为 USB 充电能源的输入、以便在需要时能够在黑暗中充电。  因此、充电器的输入电压将为8.92V 或5V、具体取决于是否检测到 USB。  我想设置充电电流、以便在任一种情况下都能尽快充电。

我将为电池组使用 bq34z100-G1电量监测计、镍氢电池不进行电池平衡。

对于系统电压、我需要5.4V。  下游系统负载平均应小于100mA。

对于设置跳线以及在必要时更改 EVM 上的一些编程电阻值和 bqStudio 的设置、您建议使用什么?  请告诉我。

谢谢、Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    当 V (BAT)时、系统输出可被调节至一个最小系统电压、SYSMIN

    在高于1/2 C 的温度下充电的镍氢电池应使用 dT/dt 或 dV/dt 进行端接。  BQ25792可提供恒定电流(CC)充电、但只能以恒定电压(CV)终止。  BQ2598的 ADC 没有精度规格、因此我建议使用监测计和主机软件来实现 dT/dt 和/或 dV/dt 终端。  如果使用监测计进行端接、则不需要 BQ257998的 TS 引脚、因此您可以放置一个电阻分压器来将 V (TS)设置为 REGN 的55%、也可以禁用 I2C 中的 TS 引脚 (请注意、该 EVM 在 TS 与接地之间具有10千欧的电阻器、可在25°C 时模拟热敏电阻)。  EVM PROG 引脚应设置为2S。  SYSMIN 寄存器需要设置为5.4V、因为 Cells=2S 的默认值高于该值。  由于不使用 CV 环路进行端接、VBATREG 应该被设定为高于所需的最终充电电压、更像保护。  我还建议禁用终端或将 ITERM 设置为 I2C 中的最低设置。  默认充电电流为1A、因此寄存器也必须更改。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、谢谢。  如果有其他问题、我将开始设置 EVM、并与您联系。

    Carl