This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:禁用断续模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106684/ucc28951-q1-disabling-hiccup-mode

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、

我很好奇 UCC28951-Q1是否有一种禁用断续模式的方法。

我在数据表中看到了以下内容。 除了在 SS 和 VREF 引脚之间放置一个261k Ω 的上拉电阻器外、我还应该做什么其他事情吗?

谢谢!
Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过在 VREF 和 SS 之间放置电阻器、您可以将控制器设置为锁定过流保护(OCP)事件。  而不是进入 OCP 断续模式。  我不建议完全禁用 OCP。  那么、这些是您唯一拥有的选项。

    该设计具有逐周期电流限制、仅当 CS 信号反复达到2V 且 SS 电容器正在放电以触发 OCP 时才应进入 OCP。 您可以使用 SS 电容器通过增大电容器的大小来延迟 OCP。  但是、在执行该操作之前、您可能需要了解为何要跳闸 OCP 并首先解决该问题。

    此致、